工具/软件:TI-RTOS
您好!
我将使用 SimpleBlePeripheral 示例开发我的应用。 我正在使用该函数
SimpleProfile_SetParameter (SIMPLEPROFILE_CHAR4、SIMPLEPROFILE_CHAR4_LEN、TX_Buff16);
以通过 BLE 发送数据。
但是、当我在 BTool 上看到数据包时、我会看到在每个预期数据包之间发送的数据包。 下面是主机在 BTool 上接收到的意外数据包:
[513]: 09:12:28.226
类型:0x04 (事件)
-EventCode:0x00FF (HCI_LE_ExtEvent)
数据长度:0x1C (28)字节
事件:0x051B (1307)(ATT_HandleValueNotification)
状态:0x00 (0)(成功)
ConnHandle:0x0000 (0)
Pdualen:0x16 (22)
句柄:0x0027 (39)
值:48:3F:00:20:D9:7E:00:01:CA:01:10:01:CA:01:10:
01:CA:01:10
该意外数据包的值不会改变。 它是在接收到每个预期数据包后接收到的同一个数据包。
有人能帮 我理解这封包是什么吗?为什么要发送它?
谢谢、
Sandeep