This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:如何解决此类错误?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582463/ccs-cc2640-how-can-i-solved-this-type-of-bug

器件型号:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

****为项目 RTSC_CC2640构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 2 all -O
gmake:***没有规则使目标'./Application/../ICall/icall.h、'Application/simple_peripheral.obj'需要。
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否安装 BLE Stack v2.2.1并尝试在其中导入/构建 simple_peripheral?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE 堆栈 V2.2.1已安装、我已在中创建新项目、此项目已发生此类错误、因此请就此提供帮助...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试制作 simple_peripheral 的副本并对其进行修改。