This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:了解基本库使用&与 BLE Stack 集成

Guru**** 2558420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582278/cc2650-understanding-basic-libraries-use-integration-with-ble-stack

器件型号:CC2650

在 CC2650 Launchpad 上使用 BLE Stack 固件时、我最难使用以下例程:

问题

当我的 BLE Stack 固件中使用下面的某些例程时,它会导致 UART_write()挂起!

例程

  • sprintf()
  • strcpy()
  • strlen()

问题

  • 为什么这些会导致 UART_write()挂起,以及如何解决?

我正沿着手动执行每项例行程序的道路前进、以解决问题、但这种方法就像检查一样。 我需要首先了解发生了什么、有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    从您的帖子中、我无法确定您看到该挂起的原因。 但是、我建议查看 SimpleLink Academy 中的 Project Zero -这具有一个正常工作的 UART 日志记录实现。

    祝你一切顺利