This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:powerDevPack、一种用于使用锂聚合物电池为传感器标签供电的开发包

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62737

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582318/cc2650stk-powerdevpack-a-dev-pack-for-powering-the-sensortag-with-a-lipo-battery

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件:TPS62737

您好!

我想与大家分享一下我的开发包项目、该项目用于使用锂聚合物电池为传感器板供电。 它具有电池充电器(MCP73831)、直流/直流稳压器(TPS62737)和 UART 转 USB 转换器(FTDI - FT230)。 这是一个鹰项目、它是一个双层 PCB。 软件支持和文档仍然缺失。

https://github.com/dgiovanelli/sensortag.powerDevPack

Davide。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Davide、

    感谢您的分享!

    祝你一切顺利