This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:是否仅通知一个 MTU 大小的数据包?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582391/launchxl-cc2650-notify-limited-to-one-mtu-size-packet

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我将 TIRTOS 2.20.1.08与 BLE 堆栈2.2.1搭配使用。

是否可以增加可通过一个通知(MTU 限制)发送的字节数?  

如果一次发送脉冲10通知、只有前6个发送、这是否正确?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通知的大小限制为 ATT_MTU - 3个字节。 要配置更大的 MTU、请参阅 软件开发指南中的配置更大的 MTU 值。

    请注意、作为 GATT 服务器、您的客户端必须启动 GATT MTU Exchange 过程、同样支持更大的 MTU。

    祝你一切顺利