This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC2564C:运行 Sitara Starterware 或 Linux 的 Bluetopia Platform Manager Linux 插件的源代码

Guru**** 2555370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582342/starterware-cc2564c-source-code-for-bluetopia-platform-manager-linux-add-on-running-either-with-sitara-starterware-or-linux

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件:CC2564

工具/软件:Starterware

我的日程安排很紧、需要演示我们基于 BBGW 参考设计的新 MCU、与多个外设交互、包括 使用 BLE 4.2使用 CC2564C A 与 iPhone 通信。

是否完全可以访问 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 使用的源/驱动程序 、以便我可以针对我们的裸机环境进行定制? 如果是、我可以通过 TI 客户经理加快此过程吗?

是否有任何关于最快方法的建议、以使其启动并运行?

PS:长期而言、我们将在自定义 Linux 环境中使用 Bluetopia PM Linux 插件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    [引用用户="James Pereira "]

    是否完全可以访问 TI-BT-STACK-LINUX-ADDON 使用的源/驱动程序 、以便我可以针对我们的裸机环境进行定制? 如果是、我可以通过 TI 客户经理加快此过程吗?

    [/报价]

    TI 双模蓝牙协议栈的源代码通常不会提供、由于裸机环境需要移植、我不建议采用这种方法、因为您提到您的进度很紧。  

    [引用用户="James Pereira "]

    是否有任何关于最快方法的建议、以使其启动并运行?

    [/报价]

    是的、使用 Linux (用于 Linux 的 TI 处理器 SDK 或 BBGW 附带的 Debian 发行版)是启动和运行 Linux 的最快选择。

    [引用用户="James Pereira "]

    PS:长期而言、我们将在自定义 Linux 环境中使用 Bluetopia PM Linux 插件。

    [/报价]

    您现在不能使用 Linux 的原因是什么?

    此致、

    Vihang