This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:cc2650

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582341/ccs-launchxl-cc2650-cc2650

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试写入外部闪存存储器、我正在使用 ExtFlash 驱动程序。

我可以在执行 ExtFlash_erase 后立即写入外部存储器。

问题是、写入某个地址后、我无法再次重写到同一地址、而不会再次将其擦除。

经过一些研究、我发现外部存储器芯片不能从0->1更改位、因此我们使用擦除来更改位、这说明了我无法再次重写的原因。

因此、我确实擦除了我要重写的字节、但擦除是通过扇区完成的、这意味着当我要重写到特定地址时、假设大约10个字节、擦除它将擦除整个扇区(4K)、并且将擦除我使用的其他存储器!

我的问题是如何在不擦除所有扇区的情况下重写闪存中的数据...

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    替代方法是读取整个段并操作要更改的字节、并擦除/写回整个段。