This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] cc2541-FLASH MEMORY 是否可以配置此存储器?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582411/cc2541-flash-memory-it-is-possible-to-config-this-memory

主题中讨论的其他器件:CC2541

大家好

配置存储器的可能性很大 、很多 XDATA 存储器使用/代码存储器的执行。

我想让 TI 使用该存储器作为大型缓冲器来接收数据(64KB)、这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XDATA 是 RAM、CC2541上没有如此大的 RAM。