This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如果周围有许多从器件、则作为主器件角色的 CC2541可以#39;t 连接从器件

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582033/cc2541-as-master-role-can-t-connect-the-slave-device-if-there-many-slave-device-around

主题中讨论的其他器件:CC2541

尊敬的 TI 工程师:

    我们遇到了这个问题:CC2541作为主器件、 并且周围有许多 CC2541外设。

这会导致主器件无法连接从器件。

     CC2541主器件首先扫描从器件、如果 发生 GAP_DEVICE_INFO_EVENT 事件且 RSSI <-60、  

主设备将停止扫描并连接此设备。  

    如果周围没有太多器件、主器件会非常快地连接该 Salve、  

但是、如果周围有许多器件、主器件无法连接该 salve 或需要更多时间进行连接。

我该怎么做? 谢谢。

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,鲨鱼

    这种情况发生在您的定制(从器件)板或 TI 开发套件上吗? 如果从器件无法检测到主器件、则可能是来自其他器件的干扰和/或从器件上的 RF 性能不理想。 后者可能是由糟糕的时钟或射频布局导致的。

    祝你一切顺利