This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:重置 cc2650 Launchpad

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581510/cc2650-reset-cc2650-launchpad

器件型号:CC2650
Thread 中讨论的其他器件: BLE-STACK

您好!

我正在尝试硬重置 cc2650 launchpad。

我尝试了 HAL_system_reset () HCI_EXT_ResetSystemCmd (HCI_EXT_RESET_SYSTEM_HARD) 和 SysCtrlSystemReset ();

这两条指令均未正确复位器件。

执行上述任一指令后,设备停止广播。

程序执行不会重新启动。

是否应该添加其他指令来重新启动程序?

如何重新启动加载在 launchpad 上的代码?

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pranav、

    您使用的是哪个版本的 TI BLE-Stack? 您是否从示例项目开始?

    我们的简单外设 OAD 项目使用 HAL_SYSTEM_RESET()。 您能否比较一下您尝试如何处理简单外设中的复位实现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、请确保在执行系统复位时未连接 XDS110调试器。

    祝你一切顺利