This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:无法始终与外围设备建立连接

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580591/launchxl-cc2650-cannot-consistently-establish-a-connection-with-peripheral-devices

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2650CC2650STK

大家好、

我正在使用 CC2650 Launchpad 并借助 BLE SDK 2.2.1开发一个项目。  我的项目从额外的示例 GitHub 页面(github.com/.../ble_examples)中以多角色示例的形式启动 、但自那时以来已进行了修改。  我尝试连接到 SensorTag 器件以读取温度值。  我使用断点进行所有调试、无法设置到控制台的打印、并且没有数据包监听器。

我在查找 SensorTag 时从未遇到过问题。  我处理 GAP_DEVICE_INFO_EVENT 事件、直到找到名称匹配的器件。   当 GAP_DEVICE_DISCOVERY 事件发生时、我启动计时器500ms。  当调用计时器回调时、我设置全局标志、然后调用 Semaphore_post (sem)来唤醒应用程序线程。  任务函数检查标志并使用 对等地址和来自具有匹配名称的器件的地址类型调用 GAPRole_EstablishLink。  过去、我没有计时器系统、 GAPRole_EstablishLink 在 GAP_DEVICE_DISCOVERY 的处理程序内被调用 。  我从未遇到过调用 GAPRole_EstablishLink 的问题。

问题是、有时在我调用 GAPRole_EstablishLink 后、似乎什么也不会发生。  我不会接收 GAP_LINK_established 事件或 GAP_LINK_TERMINATED_EVENT 事件、SensorTag 上的绿色 LED 继续闪烁、表示仍在广播。  当它正常工作时、它将持续工作、然后突然停止、我将无法使它再次工作。  有时、我发现在启动 launchpad 扫描后启动 SensorTag 广播效果会更好。

提前感谢您提供的任何帮助。  我很乐意提供所需的任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Declan、

    即使 CC2650STK 上的绿色 LED 闪烁、您是否确认它正在与监听器广播?

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、我没有数据包监听器。  您是否知道将 CC2650 Launchpad 制作成数据包监听器的任何方法?  我在这些基础上还有一个额外的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、sensortag 广播不是问题。  我总是能找到 sensortag、我只是在连接时遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650 LaunchPad 没有 TI 数据包监听器选项。

    如果您使用的是 Android、我建议不要使用自动连接选项。

    祝你一切顺利