This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:蓝牙硬件评估工具 BLE 输出功率设置

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581307/cc2564moda-bluetooth-hardware-evaluation-tool-ble-output-power-setting

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: CC2564

你(们)好

我的客户正在尝试使用蓝牙评估工具获取 TELEC 认证。
我的客户正在使用 CC2564MODA。
但是、在测试 BLE 时、
它变成了输出过压的 NG。
我尝试调节输出功率、
蓝牙硬件评估工具无法选择它。
我附加一个屏幕。
※该工具的版本为1.0。
Q1)是否有任何其他方法来调节输出功率?
此致、
Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    CC2564器件中没有用于 BLE 的专用电源矢量。 BLE 功率将是 GFSK 调制的功率级别1。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_VS_HCI_Commands

    因此、如果需要更改 BLE 功率以便在 BHET 中进行测试、则需要发送适用于 GFSK 的 HCI_VS_DRPb_Set_Power_Vector 命令、其更新值为功率级别1 (用于 BLE)、然后在该命令之后发送以下两条命令。

    #设置不支持功率控制的对等器件(按 LP/HP 和按调制)使用的最大功率级别索引
    SEND_HCI_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power 0xFD87、0x0d、0x0E、0x0E
    Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power_Event 5000、0x00、0xfd87、0x00

    #运行 TPC (变速器功率控制)校准
    SEND_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80、0x00、0x00000800、0x01
    Wait_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Event 5000、0x00、0xfd80、0x00

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vihang-San

    感谢你的答复。
    请让我另外检查一下。

    > CC2564器件中没有用于 BLE 的专用电源矢量。 BLE 功率将是 GFSK 调制的功率级别1。
    > processors.wiki.ti.com/.../CC256x_VS_HCI_Commands

    (Q2)
    在使用 BHET 执行 BLE 的传输测试时、
    我应该使用哪种设置?

    (a)
    调制="BLE"
    功率="15 (最大值)"※功率固定

    (b)
    调制="GFSK"
    功率="1"

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (a)调制='BLE'和 BLE 电源(灰显)必须用于 BLE TX 测试。

    上述信息仅在需要时才与更改 BLE 输出功率相关。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vihang-San

    请您回复。

    >BLE TX 测试必须使用(A)调制='BLE'和电源(灰显)。
    >以上信息仅与在需要时更改 BLE 输出功率有关。

    好的。 我明白了。


    >因此,如果需要更改 BLE 功率以便在 BHET 中进行测试,则需要发送 GFSK 的 HCI_VS_DRPb_SET_Power_Vector 命令,其更新值为>功率级别1 (用于 BLE),然后在该命令之后发送以下两条命令。

    ##将最大功率级别索引设置为与不支持功率控制的对等器件(按 LP/HP 和按调制)一起使用
    >发送_HCI_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power 0xFD87、0x0d、0x0E、0x0E
    > WAIT_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_SET_Class2_Single_Power_Event 5000、0x00、0xfd87、0x00

    ##运行 TPC (变速器功率控制)校准
    >发送_HCI_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration 0xFD80、0x00、0x00000800、0x01
    > WAIT_HCI_Command_Complete_VS_DRPb_Enable_RF_Calibration_Event 5000、0x00、0xfd80、0x00

    (第3季度)
    我认为这个额外的命令不能由 BHET 完成。
    我应该使用 HCI 测试仪吗?
    是否有办法使用 BHET 发出命令?

    此致、
    Hamada
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您需要打开 HCITester 并发送这些命令来更改 BLE 的输出功率。