This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650EM-7ID-RD:BLE Device Manager 无法选择 COM 端口

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/582080/cc2650em-7id-rd-ble-device-manager-not-able-to-select-com-port

器件型号:CC2650EM-7ID-RD
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

大家好、

我使用的是 CC2650 Smart RF06开发套件、我可以 laod 程序、一切都可以与 CCS 一起正常工作、

我的问题是 BLE 设备管理器、当我转到图片中所示的选项时、我无法在开头选择 COM 端口。 端口选项根本不打开。

我已阅读手册并尝试 重新安装,但没有任何工作。  

我使用 BTool 进行了检查、它工作正常。

有人能告诉我哪里出错 了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查 SmartRF06模拟并使用哪个虚拟 COM 端口?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,YK Chen,


    是的、我已经检查了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果仍然无法正常工作、我建议您重新启动桌面并重新测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使在重新启动后也无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BTool 是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、工作正常。我可以读写
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 BLE Device Monitor 版本2.2.0测试 CC2650DK、它工作正常。 您的 BLE Device Monitor 版本是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 BLE Device Monitor 版本2.4.0。
    我找不到 V2.2.0。
    我想尝试一下,如果您知道,您能给我发送链接吗?