This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:将 SimpleCentral 与 CustomApplication 连接

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581404/launchxl-cc2650-connect-simplecentral-with-customapplication

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

我已经测试了 simpleCentral 和 simplePeripheral 项目之间的连接和数据交换。 现在、我想将 simpleCentral 连接到一个定制项目(例如、简单的日光定制项目)。
需要进行哪些更改才能将 simpleCentral 连接到具有一些自定义特性的 BLE 外设(服务器)。
我想了解所有可用的自定义特性、并对其进行读取和写入。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    simple_central 会过滤在其广播数据中所发现的服务上的设备。 默认情况下、简单中心查找具有简单配置文件的器件。 您可以在 GAP_DEVICE_INFO_EVENT 下看到代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。 我要连接的器件也在运行简单的配置文件。
    我可以建立与器件的连接、但几秒钟后、连接会关闭。
    TI SimpleCentral 项目在串行端口上显示以下信息:
    BLE 中央
    已断开连接
    原因:8.
    您能帮我找出关闭连接的原因吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tobias、

    原因8表示 LL_STATUS_ERROR_CONNECT_TIMEOUT (请参阅《软件开发人员指南》)。 这可能意味着 simple_peripheral 中存在一些问题、但也可能存在一些其他问题。