This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2640 I2C/I2S/SPI 连接

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581847/cc2640-cc2640-i2c-i2s-spi-connection

器件型号:CC2640

大家好、

我正在 其中一个项目中使用 CC2640F128RGZR、能否将 I2C/I2S/SPI 连接到任何 GPIO 引脚?

此致、

Muhsin Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以这样做。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,黄晨

    我也有以下问题
    传感器控制器引脚能否用作通用外设引脚、反之亦然?
    我们是否可以使用所有 GPIO 引脚来测量模拟值?

    此致、
    Muhsin Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参阅 CC2640数据表。 在表4.1、4.2和4.3中、它们显示了不同 CC2640封装的不同引脚用途。