This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2541:读取 CC2541中的外部 PWM 信号

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581741/compiler-cc2541-reading-external-pwm-signal-in-cc2541

器件型号:CC2541

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、

我目前计划使用 CC2541 MCU 读取特定传感器器件的 PWM 输出。 在我阅读文档时、定时器1的"输入捕捉模式"是否是最有效的方法? 此外、BLE 堆栈中是否有使用此功能的示例代码?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    我相信在捕获模式下使用 Timer1将是最佳方法。 我不知道任何示例、但您可以尝试利用 MSP430论坛等其他论坛上的讨论:
    e2e.ti.com/.../18970
    直接实施会有所不同、但我想许多概念是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我明白了。 感谢您的确认。 现在、我想知道如何在项目中以"simpleBLEpheriperal"作为基础项目来实现这一点。 这是由事件驱动的、还是可以在初始化过程中设置 Timer1输入捕获模式设置、然后在每个周期性事件中只读取值?
    无论如何,当我就这方面提出具体问题/关注时,我只会再担任一个新职位。
    谢谢。