This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541 NVRAM 的功耗

Guru**** 2553430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580699/cc2541-power-consumption-for-cc2541-nvram

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: CC2530

尊敬的 TI 工程师:


我每隔30秒测试一次 CC2541的 NVRAM 写入两小时。但电池电量(CR2032)保持在30%左右。  

CC2541 NVRAM 的功耗如何(通过写入擦除)?

BR。

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    根据 NVRAM、我假设您是指闪存、对吧? 有关这些数字、请参阅 CC2530数据表"电气特性"部分中的规格。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、

    感谢您的信息。我知道了。

    BR。

    Steven