This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:在1.8V 下运行基于 CC2650MODA 的电路板时,是否需要对固件/代码进行任何更改?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581670/cc2650moda-do-i-need-to-make-any-changes-in-the-firmware-code-to-run-cc2650moda-based-board-at-1-8v

器件型号:CC2650MODA

CC2650F128RGZ 封装需要更改代码才能在外部稳压器模式(关闭内部 DCDC 稳压器)下运行、从而允许器件在1.8V 电压下运行。

但是、在 CC2650MODA 数据表中、如果您想在较低电压下工作、似乎没有提到要进行的任何更改。 如果我只想提供1.8V 的电源电压、或者 CC2650MODA 不需要电源电压、我是否需要对 CCS 中的默认代码示例进行任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我只想提供1.8V 的电源电压、您无需在 CCS 中对默认代码示例进行任何更改。 但是、1.8V 是工作电压的最低限制、一旦出现任何功率抖动、它可能会停止工作。 我建议您增加提供的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shantam、

    CC2650MODA 无法配置为"外部稳压器模式"(这不仅涉及禁用内部直流/直流稳压器)。 当 Yikai 写入时、在正常模式下可在低至1.8V 的电压下运行、但不建议在该电压电平下(即在1.8V 系统中) BOD 在低于1.8V 的电压下运行。

    谢谢、
    Fredrik