This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:查找示例源(SimpleBLECentral、SimpleBLEPeripheral 等)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581276/launchxl-cc2650-looking-for-source-of-examples-simpleblecentral-simplebleperipheral-etc

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

我的计算机上有一个目录、其中包含一些我使用过的很好的示例:

  • C:\ti\tirex-content\

具体而言、以下示例对我来说很好、源自"C:\ti\tirex-content\simplelink\ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud\projects\ble":

  • SimpleBLECentral
  • SimpleBLEPeripheral
  • SimpleBLEObserver
  • SimpleBLEBroadcaster

但现在我不知道它们来自哪里。 我搜索、扫描和调查都很不幸!

 

问题

  • TI 从何处获取这些示例(例如 SimpleBLECentral)?
  • "tirex-content"或"Ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud" 来自哪里?

我花了很多时间来寻找这些资源、为了跟踪、我们非常感谢您的任何帮助! )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您从 CCS 中的 TI Resource Explorer 导入示例时、它将创建 C:\ti\tirex-content\并将相关源代码下载到其中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、我不知道它来自哪里。 显而易见、"TI Resource Explorer"…… ;)!

    'ble_cc26xx_2_01_00_44423_cloud'来自 Resource Explorer 中的什么位置? 我已经搜索和搜索了桌面和在线资源浏览器、在哪里可以找到这些想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE_cc26xx_2_01_00_44423最近未从 http://dev.ti.com/tirex/#/获取。 我想 TI 出于某种原因移除了这些资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    令人沮丧的,水烟!

    感谢您提供的信息、非常感谢。 幸运的是,我把它放在源代码控制器上,然后;)!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用客气。