请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 Thread 中讨论的其他器件:CC2650、
工具/软件:Code Composer Studio
SimpleBLEPeripheral 的 BLE SDK 2.2.1版(具有 TI-RTOS 2.20)为何无法在 CC2650 LaunchPad 上工作? 我能够导入和编译堆栈和应用项目(唯一的更改是使用16.9.0编译器)。 但是、当我对器件进行编程时、应用程序会在初始化期间卡住、我想在这次调用中:
//设置间隙
GAP_SetParamValue (TGAP_CONN_PAUSE_PERUSTRUST、DEFAULT_CONN_PAUSE_PERUSTRUST);
这是 CCSv7。 我构建了2.2.0/2.18 SBP-LP 项目、这些项目按预期运行。 我还能够使用上述2.2.1堆栈构建和运行我自己的外设应用、因此我不知道示例应用为什么不起作用。 我已附上两个完整的项目目录供分析。
(顺便说一下、我尝试2.2.1的原因是、我仍然看到我在这里提到的连接断开的情况:
只有在 LAUNCHXL-CC2650上、它看起来更糟。 我想了解使用较新的 SDK 版本是否有所帮助。 没有、但我想看看我是否可以在示例代码中引发类似的行为。)
谢谢!
Dave