This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564-PAN1326:两个 BT 模块之间的无线数据丢失(或丢包)有多大?

Guru**** 2564110 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576229/cc2564-pan1326-how-much-wireless-data-loss-or-packet-loss-between-two-bt-modules

器件型号:CC2564-PAN1326

大家好、这是 Tong。

我开发了一个蓝牙发送器器件、发现有一个无线传输缺失错误。

数据丢失率为3.2%。

这是正常的吗? 在哪里可以找到相关信息?

如果这是正常情况、我认为我需要添加一个纠错码。

在修复代码之前、我想知道无线传输中的这种正常情况。

请告诉我在哪里可以找到相关信息。

===================================================================================================

设置

===================================================================================================

发送器:PAN1326B (内核:CC2564B)+ MSP430F5438A

接收器:PAN1326B + MSP430F5438A

档案: SPP

数据包中的数据大小:200字节

传输数据速率:400kbps ~ 450kbps

传输技术:直接 UART (即 HCI)命令控制

传输缓冲区大小:800字节

HCI (UART)波特率:921.6 kbps

===================================================================================================

===================================================================================================

=测试结果                                                =

===================================================================================================

1.两个 BT 模块之间的距离为15米时、吞吐量不会下降超过10%。

2.在任何地方,误差始终为3.2%。

请告诉我与 BT 错误相关的任何信息。(如统计信息)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    蓝牙协议在不同协议层具有 FEC 和校验和。 我相信您会在顶层配置文件(SPP)级别看到数据包错误。 如果正确、您可以在 SPP 原始数据传输之上实现自己的纠错。

    您是否尝试降低波特率? 我是肯定的、降低波特率将降低误差率。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在~3周内没有响应、关闭线程。