This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:使用 SmartRF Studio 7在数据包 TX 期间指定 PRBS9和-10dBm

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580928/launchxl-cc2650-specify-prbs9-and--10dbm-during-packet-tx-using-smartrf-studio-7

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

您好!

如何使用 SmartRF Studio 7 (2.5.1) 从 LaunchXL-2650评估板生成-10dBm PRBS9 TX 数据包。

我在您的站点上没有看到 SmartRF Studio 7的用户指南。

谢谢。

日文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 JP:

    您可以在 SmartRF Studio 7的右上角访问帮助文档。 您也可以在本地查看文件(例如 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Studio 7)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie:
    您提到的帮助文档中没有提到 PRBS9。
    您是否知道该工具是否可用于生成 PRBS9序列?
    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jehangir、
    据我所知、您无法从 SmartRF Studio 生成这些测试模式。 尝试为 Launch Pad 加载 HostTest 项目、而改用 BTool:
    processors.wiki.ti.com/.../PTM