This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:HCI_LE_Transmiter_Test 不支持和#39;在我们的定制板中与 CC2640搭配使用、但它在 CC2650 Launchpad 上运行良好

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576011/ccs-cc2640-hci_le_transmitter_test-doesn-work-in-our-custom-board-with-cc2640-but-it-works-well-on-cc2650-launchpad

器件型号:CC2640
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 专家:

我现在正在进行测试、以支持 CW 更改并生成特定的测试模式(HCI_Direct_TEST_PAYLOAD_0x55)。

因此、我已经在 simple_peripheral_application 上添加了如下相关命令、并确认了 CC2650 Launchpad 上的操作:

但是、我们的定制板无法正常工作。 当然、该板在没有以下代码的情况下工作良好、也就是说、它可以作为常规外设应用进行广播。

此时、不与 PC 终端进行外部串行通信。

--------------------------------------

 iCall_registerApp (自实体、SEM);

 HCI_ResetCmd ();

 //只需更改 DEFAULT_TX_POWER 即可在文件"bleUserConfig. 默认为 HCI_EXT_TX_POWER_0_DBM (7)。
 //单端输出仅具有高达2dBm 的 TX 功率值。
 HCI_EXT_SetTxPowerCmd (HCI_EXT_TX_POWER_4_DBM);   // 4dBm=2.5mW,0dBm=1mW

 #if 1.
 uint16 CW = CSReadUserKey();
 if ((CW >= 37)&&(CW <= 39))
 {
   //启用 PTM
   HCI_EXT_EnablePTMCmd();
   ASM_NOP;    ASM_NOP;   ASM_NOP;   ASM_NOP;

   HCI_LE_TransmitterTestCmd (CW、32、HCI_Direct_TEST_PAYLOAD_0x55);
   
   ASM_NOP;    ASM_NOP;   ASM_NOP;   ASM_NOP;

   //HCI_LE_TestEndCmd();
 }
 #endif

提前感谢您的评论。

李志源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到您解决了这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是关于 Tx 功率有效的设置?我在 PTM 模式和 normol 模式下使用了 HCI_EXT_SetTxPowerCmd (),但 Tx 功率从未改变。

    期待您的回复 T_T
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉我的回复太晚了。
    我不识别这一点。

    我没有测试您的要求。
    而且、我猜在 PTM 模式下应该使用不同于常规模式的 API。

    HCI_EXT_SetMaxDtmTxPowerCmd 可用于 PTM 模式以设置 Tx 功率。

    BR、
    吉元
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    我发现 API 在正常模式下工作。