This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:连接了多少个外设/从器件、以及数据传输速率如何作为中央?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581049/cc2640r2f-how-many-peripheral-slave-devices-connected-and-how-about-the-datarate-as-central

器件型号:CC2640R2F

尊敬的 TI 专家:

我的一位客户考虑使用 CC2640R2作为中央器件来连接8个 BLE 从器件、每个从器件将每秒向 CC2640R2发送188字节、总计1.5Kbyte/S CC2640R2从从器件接收到这些数据后、 将通过 UART 发送到外部主机。 这种情况是否可行? 如果 CC2640R2可以完成此操作、建议使用哪个演示项目、 simple_central 或 multi_role ? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应该可以、并且应该使用 simple_central 来执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YiKai:

    明白了。非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。