This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:时间文件-未解析符号

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC2640R2, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580080/launchxl-cc2640r2-time-files---unresolved-symbols

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件: CC2640R2F

您好!

我对 LAUNCHXL-cc2640R2进行编程、然后将时间文件夹文件(UTC_clock.c、TIME_clock.c、TIME_CONFIG.c、TIME_IND.c 等)插入到我的应用程序中。 CCS 坚持要求一些消息显示未解析的符号。

例如、它可以看到"att。h"文件、它位于该文件中、并且它与"osal.h"有问题、然后它进入 osal.h、并且它与 osal_timers.h 有问题

您可以在下面看到 CCS 的消息。

您是否有人可以解决此类问题? 有什么帮助? 提前感谢您的参与。


gmake:***[All]错误2   presse_app          C/C++问题
gmake.1]:***[pressure_app.out]错误1   pressure_app          C/C++问题
未解析符号 ATT_HandleValueCfm、首先在./Application/time_ind.obj   presse_app 中引用          C/C++问题
未解析的符号 GATT_DiscAllCharDescs、首先在./Application/time_discovery.obj   pressor_app 中引用          C/C++问题
未解析的符号 GATT_DiscAllChars、首先在./Application/time_discovery.obj   pressor_app 中引用          C/C++问题
未解析的符号 GATT_DiscPrimaryServiceByUUID、首先在./Application/time_discovery.obj   pressor_app 中引用          C/C++问题
未解析的符号 GATT_Indication、首先在./PROFILES/presstempservice.obj   pressure _app 中引用          C/C++问题
未解析的符号 GATT_Notification、首先在./PROFILES/presstempservice.obj   pressure _app 中引用          C/C++问题
未解析的符号 GATT_ReadCharValue、首先在./Application/time_config.obj   presse_app 中引用          C/C++问题
未解析的符号 GATT_WriteCharValue、首先在./Application/time_config.obj   presse_app 中引用          C/C++问题
未解析的符号 GATTServApp_RegisterService、首先在./PROFILES/presstempservice.obj   presse_app 中引用          C/C++问题


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的应用基于 simplelink_cc2640r2_sdk_1_00_00_22中的哪个示例? 您能否为您的项目执行 CCS 的屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    确保未在项目中定义 GATT_NO_CLIENT。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回答。
    我很抱歉耽误你的时间。 问题是库、更具体地说是"iCall_API.h"。
    是否有关于如何在 cc2640r2上实现 SensorTag 示例的指南? 我在移动设备上的服务视图方面遇到了许多问题。
    欢迎提供任何帮助。 提前感谢您。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、大家好、

    请参阅《CC2640R2 SDK 移植指南》文档。 我能够将 Sensortag 文件移植到 CC2640R2F Launchpad、并且工作正常。 但我没有包含与时间相关的文件。

    -克尔