请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2541我使用2M/1M 分压电阻来检测电池电平。
当电压为3.3V 时、我在 HAL_ADC_REF_125V 和 HAL_ADC_Resolution _10上获得等于163的 ADC 值。
它显然过低。 我测试了它对电阻很敏感。
因此、我想知道如何选择电阻值。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.