This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:驱动 CC2640R2F 之前的 ADC 输入

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/581032/cc2640r2f-adc-input-before-poworing-cc2640r2f

器件型号:CC2640R2F

您好!

我的客户询问在为 cc2640r2f 供电之前、ADC 输入(估计为100 μ s 至1.0~3.3V)是否可以接受。 他们想知道这是否会损坏器件。  您对此有什么意见吗?

此致、
Naoki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Naoki、
    您必须遵循 CC2640R2F 数据表中的绝对最大额定值、该数据表规定可施加到任何引脚的最大输入电压为 VDDSx + 0.3V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik 您好!

    感谢您的回复。 好的、这个用例似乎违反了要求...我向我们的客户建议同样的做法。

    此致
    Naoki