This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2640:从 PWM 输出派生时钟

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580490/rtos-cc2640-deriving-clock-from-pwm-outputs

器件型号:CC2640

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我们正在开发一款将 CC2640用作主 MCU 的产品。 我们需要将3.58MHz 时钟应用于另一个 IC。 我想问、是从适合此工作的 CC2640 PWM 输出获取此时钟、还是应该使用单独的3.58MHz 晶体? 我想知道、从晶体获取时钟与 CC2640的 PWM 输出在稳定性和精度方面有何区别?  

谢谢、此致、

阿尔 PER

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 e2e.ti.com/.../467073
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chen:

    我想您的回答是、只看标题而不是我的消息内容。

    从 CC2640输出生成基于 PWM 的时钟信号没有问题。

    我要重复下面的问题

    "从 CC2640 PWM 输出获取此时钟是否适合为其他 IC 提供输入时钟、或者我们是否应该使用单独的3.58MHz 晶体? 我想知道、从单独的3.58MHz 晶体获取时钟与 CC2640的 PWM 输出在稳定性和精度方面有何区别? "

    例如、我们的另一个 IC 需要具有以下特性的时钟源:
    频率稳定性:50ppm、
    频率容差:30ppm。

    CC2640的主时钟具有15ppm 的频率稳定性和10ppm 的频率容限、这优于我们的要求。 我想知道、从 PWM 输出生成的时钟信号是否具有与主时钟相同的稳定性和容差特性?


    谢谢、此致、
    阿尔 PER
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此有任何回答??