This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C 是否支持安全连接?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/575885/cc2564c-does-cc2564c-support-secure-connection

器件型号:CC2564C
主题中讨论的其他器件: CC2564

CC2564C 是否支持安全连接? 由于具有监听器跟踪功能、CC2654c 似乎不支持安全连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上传监听器跟踪。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../secure-connection.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LE Secure Connection 特性位于适用于 CC2564C 的 TI 双模蓝牙协议栈中。 您是否正在使用适用于 CC2564C 的最新堆栈?

    链接: www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不可以、我们将 opensygnery 蓝牙堆栈与 BlueCore 4.1结合使用。
    我想问的是 CC2564是否支持安全连接? 或者如何在控制器中启用它? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 LE 安全连接实现在堆栈中、只要堆栈支持此功能、CC2564C 就支持 LE 安全连接。 希望这能澄清问题。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的快速反馈。 我完全理解您的解释。
    但 CC2564C 扩展功能第2页中的安全连接(控制器支持)掩码不会根据监听器日志进行设置。
    如果 CC2564C 支持安全连接、则此掩码应为1。
    您可以查看 Core_v4.2第556页的表3.4扩展功能掩码定义(page2)以了解掩码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dragon、

    感谢您的澄清。

    使用安全简单配对时、扩展功能中的安全连接字段将设置 t SUPPORTED。 根据蓝牙规范、控制器将默认禁用 SSP、并且可以通过 HCI_Write_Secure_Connections_Host_Support 命令启用 SSP。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、在我的测试环境中、SSP 已通过服务包(BTS 文件)启用。
    是否可以检查上述监听器跟踪? 它应显示 SSP 已启用。