This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:经典蓝牙的无线电设备指令(RED)测试

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/574061/cc2564-radio-equipment-directive-red-testing-for-classic-bluetooth

器件型号:CC2564

为了满足 RED 测试要求、需要将经典蓝牙置于跳频模式、并可以测量分组差错率(PER)或误码率(BER)。  目前只有测试模式命令允许芯片组在单个通道上进入 RX 模式来测量 BER。  您能否提供有关如何在跳频时将模块置于 RX 模式以便我们测量 BER 的说明?

我们需要这些信息、以便能够根据欧洲合规性的新 RED 要求测试我们的模块。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vihang、
    在即将到来的测试请求中、我们对 CC2564也有同样的要求。 我们还需要实施 PER/BER 测试。 请告诉我我们可以做什么!
    非常感谢、
    霍斯特布尔
    FEO Elektronik GmbH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们与我们的稳压器室讨论了这一点、即使 BT 是跳频系统、我们也能够将无线电置于单通道传输模式。 这样做时、您可以在最低和最高频率下测量 BER。 请参阅以下指令:

    谢谢、

    Riz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    关闭此 e2e 主题、因为我们已经通过电子邮件进行了讨论。

    谢谢、
    Riz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确定要求 DUT 处于跳频模式以执行 PER 测量。 测试将通过可完成所需测试的蓝牙测试集来完成。 R&S CBT 测试仪可以在跳跃时执行每次测量。