您好:
基于 STM32F407的 TI 双模蓝牙协议栈
我将 PairMode 更改为"pmPairableMode_EnableSecureSimplePairing"、但 不能更改为"pmPairableMode"返回、配对模式与 SSP 无关。
如何将 "pmPairableMode"改回?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
基于 STM32F407的 TI 双模蓝牙协议栈
我将 PairMode 更改为"pmPairableMode_EnableSecureSimplePairing"、但 不能更改为"pmPairableMode"返回、配对模式与 SSP 无关。
如何将 "pmPairableMode"改回?
您好!
请考虑您的回复!
我正在 STM32F4上使用 TI 双模蓝牙协议栈的4.0.2.2。
该项目是 SPPLEDEMO、"SETPAIRABILIITYMODE"、
有三种配对模式,如果 我将 模式从"pmPairableMode"设置为"pmPairableMode_EnableSecureSimplePairing",
我不能设置为“pmPairableMode”(pmPairableMode),因为 使用 该推荐模式,模式为 awalys SSP。
您能帮我解决这个问题吗?
您好!
请考虑您的回复!
我正在 STM32F4上使用 TI 双模蓝牙协议栈的4.0.2.2。 项目是 SPPLEDEMO, premiaritYMODE"是"SETPAIRABILIITYMODE",有三种模式,如果 我将 模式从"pmPairableMode"设置为"pmPairableMode",我无法 将 模式设置为"pmPairableSPMode",而不使用该建议,则模式为"awalys 。
您能帮我解决这个问题吗?