This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:有关 RX 灵敏度的问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580824/cc2564c-questions-about-rx-sensitivity

器件型号:CC2564C

你(们)好

有关 CC2564C 收发器的问题:

1. RX 灵敏度最低 -91.5dbm;使用 GFSK 时典型值为95dbm、BER 为0.1%、这是一个较大的偏差;如果我们的设计具有-92dbm 导电灵敏度、这是一个合理的结果、还是可以将其提高到-95dbm?

2. QFN 和 CSP 封装之间的 RX 灵敏度有何差异?

3、最小值是多少 芯片组的 NF 阻抗?

祝你一切顺利、

Marshal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marshal:

    此查询已分配给相关专家。 我们很快会回来。

    此致、
    Vihang