This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F 提供多少个 PWM?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577188/cc2640r2f-how-many-pwm-do-cc2640r2f-provide

器件型号:CC2640R2F

大家好、TI 人、  

 你好。

 我阅读 CC2640R2F 的数据表,将以下内容混淆:

========================================================================

–四个通用定时器模块

(8个16位或4个32位计时器、每个计时器均采用 PWM)

========================================================================

 如果我的理解有误、请更正以下问题:

当所有计时器均配置为16位时、CC2640R2F 可提供最大8 PWM。

当所有计时器均配置为32位时、CC2640R2F 可提供最大4 PWM。

 

如果有有关 PWM 配置的示例代码、请与我分享下载链接。

此致

姜微吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    您的理解是正确的。

    SDK 中包含一个示例 PWM 驱动程序(查找示例/驱动程序)。 您可以在 CC2640R2F 产品页面顶部(数据表正下方)找到该 SDK 的链接。

    谢谢、

    Fredrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、
    你好。
    感谢您的信息。
    此致
    姜微吉