This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:使用 BQ24297/6电池充电器

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, BQ24297, TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580549/cc2640-working-with-bq24297-6-battery-charger

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: BQ24297TPS62740

希望 使用 bq2497/6电池充电器来运行 CC2640

使用内部直流/直流转换器时、VDDS、VDDS2和 VDDS3的建议工作条件为1.8V 至3.8V

BQ24297 VSYS_Max 为4.35V。

如何将 BQ24297用作电池充电器(锂离子电池)而不超过3.8V CC2640要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshy、

    我找不到您参考的电池充电器 IC。 如果充电器的输出电压高于3.8V、我建议使用直流/直流稳压器、例如 TPS62740、并将 CC2640配置为"外部稳压器模式"。 有关详细信息、请参阅此参考设计: www.ti.com/.../cc2650em-4xs-ext-reg-rd

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池充电器为:BQ24297
    www.ti.com/.../description
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshy、

    由于此充电器上的 VSYS 范围为3.5V-4.35V、因此您需要使用直流/直流稳压器、例如 Fredrik 建议的稳压器。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找一个不带额外降压的解决方案

    我无法使用以下寄存器将充电电平更改为3.8V、这是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yosu、  

    这看起来是可行的、但您应该在合适的论坛上咨询 BQ 器件。 如果您的锂离子电池从未充满电、我不确定这是否会成为问题。 我知道有一些具有内置稳压器的充电器、但再说一次、这是 BQ 论坛上的人可以提供更好的建议的地方。

    谢谢、
    Fredrik