This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:cc2564可以同时支持语音和ble吗?μ A、# cc2564

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579222/cc2564-cc2564-ble-cc2564

器件型号:CC2564

cc2564可不可以同时传语音和BLE数据。我的应用是手机要同时链接2个以上的cc2564终端,2~5个终端。假如我的一个终端正在传递语音,同时我的其他终端要求上传ble数据,要求语音不间断,请问可不可以支持?是怎么实现的?如果可以,能不能分享例程给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saphia:

    您能用英文翻译您的问题吗?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Vihang

    我的问题如下

    CC2564可以同时传输语音和 BLE 数据?

    我的应用是将2~5 cc2564终端设备连接到一部电话。

    如果一个设备正在传输语音、而其他设备需要上载 BLE 数据、则无法中断语音。

    我的问题

    是否可以实现此应用?

    如果可以、您可以共享该程序吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在这种情况下、我假设语音连接是通过蓝牙经典进行的 SCO/eSCO 连接。 如果我错了、请纠正我的问题。

    就同时使用语音和 BLE 连接而言、我没有发现任何问题。 语音连接(SCO/eSCO)不会中断。 如果在该期间由于语音数据(SCO 数据包)而未发送/接收 BLE 数据、则 BLE 数据将在下一个连接间隔发送/接收。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢,你是对的
    谢谢。
    您有这样的案例吗? 您能为我分享一些程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Saphia、

    这2个用例有单独的示例应用。 HSPDemo 演示了2个器件之间的窄带语音连接、以及多个 BLE 演示、适用于各种 LE 连接用例。 您将需要合并两个示例应用以涵盖您的用例。

    参考资料: www.ti.com/.../swru497.pdf

    此致、
    VIHang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您,Vihang!