请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F Thread 中讨论的其他器件:CC2540、 CC2650
工具/软件:Starterware
您好*、
我想更改一次在单个特性中写入/读取的字节数。 我希望一次读取1个特征中的48个字节。 因此、我已经阅读了软件开发指南、并通过将 MTU 大小从27更改为48在 BleUserConfig.h 中进行了更改。 已编译并刷写。 但是、当我尝试使用 NRF 控制应用程序在 Android 智能手机中读取该特定特征时、该特定特征将继续加载、之后会出现错误超时。
是否可以向任何人描述我是否需要更改 MTU_SIZE 以外的过程、是否可以通过将此 CC2540软件狗与 BLE Device Monitor 配合使用来进行检查。
感谢您的提前响应。
谢谢、
Siva。