This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:与 STM32L476RG 微控制器配合使用

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564MODAEM, CC256XSTBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579885/cc2564moda-use-with-a-stm32l476rg-microcontroller

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件: 、CC256XSTBTBLESW

您好!

我是一名学生、我是蓝牙开发领域的新手、因此如果我的问题似乎没有引起任何兴趣、我真的很抱歉...

我想知道是否可以将 CC2564MODA 模块与 STM32l476RG MCU 配合使用?

如果我很清楚、CC2564MODA 需要我的主机 MCU 实现 Bluetopia 栈才能正常工作。 我看到 STM32F4支持 Bluetopia、但我真的不理解(也不知道是否可能)如何使 Bluetopia 与 STM32L4兼容...

实际上、为了解释我为什么要这么做、在我的学生项目中、我使用 STM32L4从多个传感器(加速、陀螺仪...)获取数据 我想使用 SPP 配置文件中的 CC2564MODA 将所有这些数据连续传输到 Android 智能手机。

因此、我只想知道将此蓝牙模块与我的 MCU 结合使用并传输数据的最简单方法...

感谢您的回答  

PS:我有 CC2564MODAEM (评估板)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC256XSTBTBLESW SDK 包括适用于 cortex M3、M4和 M4F 平台的堆栈二进制文件。 由于 STM32L476RG 具有 M4内核、因此堆栈库是兼容的。 因此、您需要执行外设+板层移植、以使堆栈在此平台上运行。

    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Forum_Guidelines_and_FAQs


    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢您的回复。 我想现在我已经了解了如何将 SDK 与我的主机处理器配合使用。