Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2564MODAEM, CC256XSTBTBLESW
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564MODA 主题中讨论的其他器件: 、CC256XSTBTBLESW
您好!
我是一名学生、我是蓝牙开发领域的新手、因此如果我的问题似乎没有引起任何兴趣、我真的很抱歉...
我想知道是否可以将 CC2564MODA 模块与 STM32l476RG MCU 配合使用?
如果我很清楚、CC2564MODA 需要我的主机 MCU 实现 Bluetopia 栈才能正常工作。 我看到 STM32F4支持 Bluetopia、但我真的不理解(也不知道是否可能)如何使 Bluetopia 与 STM32L4兼容...
实际上、为了解释我为什么要这么做、在我的学生项目中、我使用 STM32L4从多个传感器(加速、陀螺仪...)获取数据 我想使用 SPP 配置文件中的 CC2564MODA 将所有这些数据连续传输到 Android 智能手机。
因此、我只想知道将此蓝牙模块与我的 MCU 结合使用并传输数据的最简单方法...
感谢您的回答
PS:我有 CC2564MODAEM (评估板)