This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:器件空闲模式下的 CC2640 I2C 设置

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579018/cc2640-cc2640-i2c-setting-at-device-idle-mode

器件型号:CC2640

您好、查姆斯、

我们正在 开发 CC2640基础系统。 它们使用它 SoC (应用 MCU +RF)。

我们要在器件空闲时设置 I2C=H 语句。 因为、连接的 I2C 线路必须设置"上拉"

在 IDLE 模式下,每个 I2C 线路都将为"L"。 您是否有任何设置"H"的想法?

此致、

Kz777  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您需要一个用于 I2C 的外部上拉电阻器。 以下是有关如何计算所用电阻器值的应用手册:
    www.ti.com/.../slva689.pdf

    如果要更改 I2C 驱动程序的行为、您必须修改驱动程序文件(I2CCC26XX.c 和/或 I2CCC26XX.h)、风险由您自行承担。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我在 I2C 驱动程序的 BoardGpioInitTable 上更改了它。 然后、我们可以控制它。