This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:CC2650STK IO 服务初始闪烁问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/579529/cc2650stk-cc2650stk-io-service-initial-blinking-issue

器件型号:CC2650STK

大家好、我正在使用 Visual stdio 和 C# UWP 在 Windows 10 PC 上开发 CC2650STK 控制代码。
当我首次将配置(AA66)设置为1时、红色和绿色 LED 开始快速闪烁、蜂鸣器持续10秒。
这种情况仅在第一次发生。 之后、它运行良好。 有人可以解决这个问题吗?

我检查了这两个 SensorTag CC2650STK 是否出现了相同的问题。
固件版本1.30 (2016年4月26日)
固件版本1.30 (2016年5月23日)

代码摘要:
VAR status =等待 configCharacteristic.WriteValueAsync ((新字节[]{ 1 }.AsBuffer());
//它开始在这里闪烁。
状态=等待 dataCharacteristic.WriteValueAsync (data.AsBuffer());

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    注意到我将整个源代码如下所示。 请使用 CC2650STK 分支进行下载。
    github.com/.../IoTKitHoLV3 /tree/CC2650STK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 BLE 监听器来查看无线通信的实际内容?

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fredrik、

    我从未尝试使用 BLE 监听器。 我要试一下。

    今天、当我取下 CC2650STK 的电池并重新插入时、我看到两个 LED 同时闪烁5秒钟。
    我假设这些闪烁应该是诊断或类似的东西。

    此致、

    阿塔乌·希达卡