This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:CC2640串行端口配置文件 PC 连接、UART 转 BLE 桥接器

Guru**** 2549110 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2540, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576761/cc2650-cc2640-serial-port-profile-pc-connection-uart-to-ble-bridge

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: CC2540SEGGER

显然、CC2650 SPP_BLE 示例必须与两个 CC2650器件(SPP_BLE_CLIENT 和 SPP_BLE_server)配对

https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/tree/master/examples/cc2650lp

这些 TI 计划提供另一个示例,以使用 PC/Moile 器件 标准 SPP 蓝牙连接到 CC2650 SPP_BLE_server?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以连接到任何通用 PC/移动 BLE 应用以连接到 SPP_BLE_server、它不仅限于2个 CC2650器件。 请注意、这与为经典蓝牙定义的标准 SPP 配置文件不同、SPP_BLE 使用自定义 GATT 配置文件实现来仿真 BLE 上的经典 SPP 配置文件。  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zahid。  TI 是否有任何计划提供 有关如何 使用 PC/Moile 器件 标准 SPP 蓝牙连接到 CC2650 SPP_BLE_SERVER 的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在本 wiki 末尾添加了一些使用 BTOOL 连接到 SPP_BLE_server 项目的步骤:

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zahid、

    我有 CC2540 USB 软件狗 、但在哪里 可以找到 host_test 固件?

    我 没有 CC 调试器、我可以通过 Segger JLINK 将其刷写吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以从 wiki 的 CC254x 部分获取:

    您可以在其中下载适用于 CC254x v1.4.2的最新 SDK、该 SDK 还包含示例应用的十六进制文件。

    我们仅支持 CC254x 的 CC 调试器。  

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只支持 CC 去除了器、这太糟糕了。

    无论如何都谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    另一种连接 SPP_BLE_server 的方法是通过 iOS 或 Android 设备上的 BLE 应用。 您可以使用通用 BLE 应用(如 iOS 版 LightBlue 和 Android 版 BLE Scanner)进行连接、发现特征、读取/写入/通知特征。

    祝你一切顺利