This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:CC2640R2F PTM/DTM 移植指南

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580054/cc2640r2f-cc2640r2f-ptm-dtm-porting-guide

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件:CC2640

尊敬的所有人:

我们是否有 CC2640R2F PTM 移植指南?与 CC2640相比、应该注意哪些事项?

一位客户在移植 PTM 模式后跟随 wiki http://processors.wiki.ti.com/index.php/PTM_cc2640 、但 PTM 无法正常工作。

在调试中、我们发现 CC2640R2F 接收到 UART 数据并调用 iCall_SEND ()、然后代码被死。

是否有人在 CC2640R2F 上尝试过 PTM?

非常感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您的客户使用了哪个 SDK 版本?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    dev.ti.com/.../index.html

    请参阅在线 SDG 中的 PTM 指南。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    它是 SDK 3.0及更高版本。

    我认为 R2 PTM 移植指南不应遵循 Wiki PTM 移植指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeff、

    谢谢。
    移植 PTM 时遵循新的 SDG。