This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:如何使用预安装的默认程序刷写电路板。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, LAUNCHXL-CC2650, BLE-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/577297/ccs-launchxl-cc2650-how-to-flash-the-board-with-the-default-program-that-came-pre-installed

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650BLE-STACK

工具/软件:Code Composer Studio

大家好

我正在执行一个基于物联网的项目。 我打算将 CC2650 LaunchPad 用作与 Intel Edison (中央设备)通信的外围设备。 首先、我尝试了解'Project 0' (http://dev.ti.com/tirex/content/cc26xx_bluetooth_smart/cc26xx_bluetooth_smart__2.01.00.44423/Projects/ble/ProjectZero/project0_resources/prz/index.html#/?collapsetree=)and将其加载到电路板上)。 但令我惊讶的是、我看不到 Launchpad 发送 BLE 数据包、而我可以在 Android 手机应用程序"BLE Scanner "上看到这些数据包。 此外、PuTTY 似乎未连接、我无法看到日志消息。

我尝试了以下方法-

a)使用项目0对电路板进行重新编程。

b)更换电缆。

但它似乎没有帮助。 能否有人告诉我如何 使用预安装的默认程序刷写电路板。 默认情况下会发送 BLE 数据包。

此外、是否有人可以建议什么是读取温度传感器值并通过 BLE 将其发送到英特尔 Edison 的最佳方法。 我一直遵循蓝牙低功耗软件开发人员指南、但无法确定要做什么。 我不熟悉 TI 器件、需要一些帮助。

谢谢  

此致

Kunal Arora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:LAUNCHXL-CC2650

    大家好!

    我正在进行物联网方面的最后一年项目。 我将 Intel Edison 用作中央设备、将 CC2650 launchpad 用作外设。 我有兴趣通过 BLE 将温度传感器数据从 CC2650 Launchpad 发送到英特尔 Edison。 我已经完成了蓝牙手册、但还不知道如何实现它。

    能不能有人推荐好的资源。

    谢谢、此致

    库纳尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 BLE-STACK 随附的低功耗蓝牙软件开发人员指南。 它提供了有关示例应用的信息、包括一些外设应用。 这些示例应用位于 BLE-STACK SDK 中。

    -弥敦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我尝试了解'Project 0'(dev.ti.com/.../index.html 将其加载到电路板上)。 但令我惊讶的是、我看不到 Launchpad 发送 BLE 数据包、而我可以在 Android 手机应用程序"BLE Scanner "上看到这些数据包。 此外、PuTTY 似乎未连接、我无法看到日志消息。

    我尝试了以下方法-

    a)使用项目0对电路板进行重新编程。

    b)更换电缆。

    但它似乎没有帮助。 能否有人告诉我如何使用预安装的默认程序刷写电路板。 默认情况下会发送 BLE 数据包。

    此外、是否有人可以建议什么是读取温度传感器值并通过 BLE 将其发送到英特尔 Edison 的最佳方法。 我一直遵循蓝牙低功耗软件开发人员指南、但无法确定要做什么。 我不熟悉 TI 器件、需要一些帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否同时对堆栈和应用程序进行了编程? 此外、我建议您从 simplelink Academy 开始、熟悉我们的软件解决方案。
    Simplelink Academy 可从此处下载:
    software-dl.ti.com/.../overview.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin

    感谢您的回复。 我尝试运行项目的'ProjectZeroStack'版本。 尽管它也不起作用、但稍后我能够运行"ProjectZeroApp"版本。 电路板发送了 BLE 数据包、我能够使用移动应用控制电路板上的 LED。

    现在我参考 https://github.com/ti-simplelink/ble_examples 来查看一些示例代码。 'simple_peripheral_observer '似乎与我的项目相关、因为我打算将温度传感器数据从 CC2650 Launchpad (外设)发送到 Intel Edison (中央设备)。 但是、我收到以下错误消息: Cortex_M3_0:autorun:target not run as the symbol "main" is not defined。

    我在 https://github.com/ti-simplelink/ble_examples/issues/17上提出了这个问题 、但如果 您能提供建议、我将不胜感激。

    谢谢

    此致

    Kunal Arora