This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:我的应用需要什么芯片?

Guru**** 2552730 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580333/cc2640-what-chip-do-i-need-for-my-application

器件型号:CC2640

CC2640芯片有很多-

是否有人建议我在以下 条件下选择的芯片。

  • 最便宜
  • 尺寸超小
  • 最低功耗

格伦。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 CC2640F128RSMR、这是 CC2640最小的封装、并且具有低成本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Glenn、

    我建议您使用具有更新 ROM 固件和更多免费闪存的 CC2640R2F 来访问 CC2640。

    最小的 QFN 封装为4x4mm、但也采用2.7x2.7 WCSP 封装。

    谢谢、
    Fredrik