请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650EM-7ID-RD Thread 中讨论的其他器件:CC2650
尊敬的 TI E2E 社区:
我正在使用 SmartRF06评估板发现 CC2650微处理器、我很难理解 ADC 和 TDC 的工作方式。
重点是:我必须开发一个连接到 CC 的电容式触控传感器。 我想使用传感器控制器部件、因为它似乎对我的应用具有有趣的优势。 首先、我计划使用 ADC、但我发现使用 TDC 可能是一个好主意。
但是,在查看了 您的 Sensor Controller Studio 示例并进行了测试之后,我需要更多的解释:
-在文档中,您说“adcReadFifo()返回的 ADC 值必须由 ADC 中的偏移和增益误差进行补偿”。 实际上,我使用 ADC 获得了错误值,但如何获得正确的值? 如何补偿失调电压和增益误差?
关于贸发局,我再也不能得到更多有关它的信息了。 如何完成测量? 它的分辨率和传递函数是什么? 函数 tdcGetValue (valueH、valueL)的确切作用是什么、TDC 值的高低部分是什么?
感谢你的帮助、
Julie。