请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650MODA 我们的用例:
我们有一个使用 SPI 与之通信的外部 ADC、在系统的一种模式下、我们希望使用传感器控制器定期采样。 但是、还有一种不同的模式、它使用 ADC 芯片的一些高级功能、需要与芯片进行交互、并且 SPI 通信超出了我们认为使用传感器控制器可以实现的范围。 该功能在逻辑上位于主 MCU 中、但这意味着它还需要与 ADC 进行 SPI 连接。 实现这一目标的一种方法是为 SPI 通信配置另外4个引脚(除了传感器控制器已经使用的4个引脚之外)、并在不需要时将传感器控制器切换到非活动模式、以便主 MCU 可以接管通信。 缺点是 CC2650MODA 只有15个可用引脚、我们很快就会耗尽引脚。
那么、我的问题是、是否有方法可以重复使用传感器控制器使用的引脚供主 MCU 使用? 它们不需要同时与外部 ADC 通信、但我们需要能够定期在主 MCU 和传感器控制器之间切换。
提前感谢、
Jeroen