This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将数百个 BLE 外设连接到双模蓝牙网关?

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580060/how-a-few-hundreds-of-ble-peripheral-devices-can-be-connected-to-a-dual-mode-bluetooth-gateway

作为一个带有白名单的主设备、可以连接多少个从属设备存在限制。 如果我回答正确、除白名单外、技术没有任何限制。 那么、我想知道、我是否可以通过网关或其他方式来克服这一限制? 如果我错了、请纠正我的问题。
参考:低功耗蓝牙概述和评估:Carles Gomez、Joaquim Oller 和 Josep Paradells 推出的新兴低功耗无线技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 BLE 中、可以连接的器件数量没有限制。 唯一的限制是存储连接信息所需的内存。 您可以
    还向许多器件广播广播广播广播广播广播广播广播数据。 如果使用连接、您可以连接、传输数据、断开每个外设的连接。

    祝你一切顺利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这消除了我的大部分疑虑。 非常感谢。 我正在寻找一个没有 RAM 限制的中央设备。 我的目标是试验这样一个多器件环境。 为了进行 POC、我计划在 OMNET 中模拟这样的环境