请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 我有18个特征、"通知"值需要为"是"才能使 IOS 应用正常运行。
在每次连接时、我都会让 IOS 应用程序读取每个特征是否设置为 Notify、而不会失败、所有18个特征都不会发出通知。 因此、对于所有18个版本、我必须从 IOS 应用程序请求"通知"状态更改。
每次我的用户连接时、这会浪费5秒钟。
如何在 ccs7中将我的18个特征的"通知"默认值设置为"是"并修改了 ProjectZero?
谢谢、
戴尔