This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:Android 无法查看器件、但使用 USB CC2540软件狗即可

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/580147/cc2540-android-fail-to-see-device-but-okay-with-usb-cc2540-dongle

器件型号:CC2540

我遇到了 Android 无法检测到的设备问题。 我有另外两个单元使用相同的固件进行编程。

硬件是相同的、除了一台设备无法通过我的 Android 手机进行扫描。

我正在使用 BLE 堆栈1.4.2.2 (Android 6.0的2016年10月修复)。 我的手机是 Huawei Android 6.0.1。

该装置可由 Devkit 中的 USB 软件狗进行连接和控制。 我的所有测试都是使用这些加密狗完成的、因此我担心设备出厂时会出现此连接问题。

是否有人可以帮助解决这个问题、因为这可能是一个严重的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Philip、
    您是否尝试清除 Android 手机上的 BT 缓存?
    您是否尝试设置与 SmartRF Studio 的链接以验证链路质量(RSSI、丢包、CRC 错误)?