This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:如何使用 DisplaySharp.h 来使用128x128大小的清晰 LCD 显示屏

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/576500/launchxl-cc2650-how-to-use-displaysharp-h-to-use-a-sharp-lcd-display-of-128x128-size

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你(们)好

我需要使用 cc2650将清晰的 LCD 显示屏整合到我的项目之一。 我发现 TI RTOS 驱动程序库'DisplaySharp.h'中有一个用于缩小 LCD 的库。 但我对如何使用它感到困惑、因为没有示例。 在哪里可以找到此参考代码、或者如何使用此库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BLE Stack 2.2.1中的 sensortag_LCD 示例使用 Sharp LCD 显示屏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 还有其他简单示例吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试访问 dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、但这使用了 Display.h 我想知道如何使用 DisplaySharp.h 使用 Sharp LCD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在示例中查看 CC2650_LAUNCHXL.c、您将看到它包含 DisplaySharp.h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 我最终能够使用它。 不过、有一点问题是、如何更改字体大小或添加自定义字体?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试在\packages/ti\mw\grlib\fonts 下修改 fontfixed6x8.c。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我甚至删除了该文件。 这不会改变任何东西。 显示与以前的字体一样正常工作